Nitrógeno en Sitio
Este sitio utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia posible. Si continúa navegando o si permanece en el sitio, acepta el uso que hagamos de tales cookies de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Obtenga más información, incluso cómo gestionar las cookies   aquí.

NITROSource, el Generador mas Eficiente del Mercado

Comienza a generar nitrógeno en sitio a partir de un compresor industrial estándar y toma el control sobre tu suministro de gas industrial

Contáctanos

Bebidas

Alimentos

La mayoría de los productos alimenticios comienzan a deteriorarse desde el momento en que son cosechados o preparados para su envasado, siendo víctimas de diversos mecanismos de deterioro. Al enjuagar, almacenar y empacar con nitrógeno, se elimina el oxígeno que muchos de estos microorganismos necesitan para sobrevivir y multiplicarse, y el proceso de deterioro se reduce significativamente.

Las ensaladas y verduras preparadas, los alimentos empacados listos para comerse, la carne de res y de aves de corral, el pescado, los productos lácteos (incluido el queso), el café y las botanas pueden beneficiarse del envasado en atmósfera modificada.  Mediante el uso de gas nitrógeno de un generador Parker, la vida útil del producto se alarga, y tanto la apariencia como el sabor se conservan.

Químicos

Los componentes químicos de productos tales como pintura, tinte, resina y barniz a menudo pueden ser inflamables, oxidables o ambos. La eliminación del oxígeno del proceso de almacenamiento, fabricación y envasado de dichos productos químicos puede ayudar a prevenir incendios y explosiones. También puede ayudar a evitar el deterioro de las propiedades químicas, el índice de color o el desgaste de la superficie que pueden ser causados ​​por la oxidación.

Electronicos

Los fabricantes de productos electrónicos se enfrentan a un conjunto de criterios cada vez más desafiantes debido a las rigurosas normas del sector, además requieren continuamente desarrollar materiales y procesos de producción más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Las posibilidades de oxidación aumentan con las altas temperaturas requeridas para soldar. El nitrógeno es un gas limpio, seco e inerte que, cuando se aplica durante el proceso de soldadura, desplaza la presencia de oxígeno y, por lo tanto, evita los problemas de oxidación.
Electronicos 1
Las reacciones químicas necesarias para la soldadura requieren altas temperaturas, pero el metal se oxida rápidamente con el calor aplicado y la oxidación debilita la soldadura. El gas nitrógeno se usa para crear una atmósfera limpia, seca e inerte que elimina la presencia de oxígeno.
electronicos 2

Corte Laser

El gas nitrógeno se usa como gas auxiliar para evitar la oxidación o decoloración y para eliminar el material fundido del borde cortado.

También se usa en ciertos tipos de máquinas de corte láser como gas de purga para garantizar que la ruta de guía del rayo láser desde el resonador (donde se genera el rayo) hasta el cabezal de corte esté libre de contaminación, ya que de otra manera podría afectar la potencia o alterar la forma del rayo láser.

Gas y Petróleo

El nitrógeno es usado inmensamente en el sector de gas y petróleo, su propósito principal es limpiar, purgar e inertizar tuberías y tanques. En otras palabras, es usado para limitar el contenido de oxígeno y con esto evitar reacciones explosivas en los diversos procesos que se llevan a cabo en este sector.

El nitrógeno presurizado se utiliza como la fuerza motriz para empujar a los pigs o raspadores de conductos a través de la tubería. También se usa para purgar la tubería después de la limpieza, el gas seco se pasa por la línea sin el raspador para secar el agua y remover demás restos de la tubería.
pigging
Inertizar la atmósfera de los recipientes de hidrocarburos y la tubería y, con esto, limitar el contenido de oxígeno para que no pueda reaccionar con los hidrocarburos y hacer algunas mezclas explosivas.
purga
Blanketing es el proceso en el que se aplica nitrógeno a un depósito de almacenamiento de gas o petróleo, para reemplazar la atmósfera del tanque e impedir la entrada de aire y con esto reducir el riesgo de que se formen mezclas explosivas.
blanketing oil

Tratamiento térmico

La oxidación en los materiales sometidos a tratamiento térmico es un problema constante. El oxígeno no solo crea una capa de óxido decolorante no deseada en la superficie del componente, sino que también puede afectar las propiedades moleculares del material, alterando su resistencia y durabilidad.

El gas nitrógeno se usa comúnmente para excluir el oxígeno en hornos de tratamiento térmico. 

Aplicaciones típicas:

- Hornos Térmicos

- Soldadura

- Carburación

Revenido

- Recocido

- Enfriamiento

- Endurecido Neutro

- Normalizado

Sinterización